This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652RB:无法使用电池或等效电源启动 CC2652RB 板

Guru**** 2502005 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652RB, CSD25202W15

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/917674/cc2652rb-not-able-boot-cc2652rb-board-with-battery-or-equivalent-supply

器件型号:CC2652RB
主题中讨论的其他器件: CSD25202W15
您好!
在我们的其中一个设计中、我们使用的是 CC2652RB WMCU。 使用  外部5V 或纽扣电池(3V、1000mAh)为 MCU 供电。 下图显示了详细的电源架构。
问题就在这里。
1、当 MCU 由外部5V/3V/2V 直流供电时、板载降压/升压转换器将生成提供给 MCU 的3V 电压、而 MCU 将生成所需的电源、如 VDDR (1.6V)和 MCU 启动。 BT 能够与外部 BT 设备配对。
2.当 MCU 由纽扣电池供电时(或 equ。 由电源供电)板载降压/升压转换器将生成与 MCU 相同的3V 电压、而 MCU 将不会生成 VDDR 等所需的电源(有时为0.8V/09V/1.1V、MCU 不启动。
可疑的电池路径无法在电池路径上提供所需的电流并尝试进行负载调节。 看起来不错。
对于 BAT 反极性 、使用了 TI PFET CSD25202W15。
请就此提供您的建议或意见。
提前感谢。
此致、
Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当它由电池供电时,您是否检查了3V 电源(降压/升压的输出)? 当 CC2652RB 连接到3V 线路时、它是否会下降?

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 PM、

    当电池上电时、降压/升压输出为预期的3V 无压降。

    -Raghu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    降压/升压转换器上的最大电流容量是多少? 您是否检查了外部负载、它是否正常工作?

    您是否通过使用外部电源检查了 CC2652RB 板的电流消耗?

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 PM、

    降压/升压最大电流容量为300mA。 已使用外部负载50mA 进行检查(我们的要求小于30mA)。 工作正常。 但纹波在100mV 左右产生、这非常高。

    采用外部电源时、CC2652RB 在 TX 模式下消耗的电流为3-4mA、接近15mA。

    电源架构中的一个观察结果  

    我们将负载开关用于配置以下的 Bat 和5V DC 之间的电源多路复用器。

    当电源多路复用器路径被绕过(显示在红线中)并且卸载 100k 分辨率电池路径时、效果非常完美。 此多路复用器是故障器、请建议进行此操作所需的任何更正。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、您发现 了多路复用器的问题。

    该多路复用器器件似乎不是 TI 提供的。 因此、我们无法为您的多路复用器电路提供帮助。 请联系多路复用器制造商以获得进一步的支持。

    谢谢、

    PM