This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:不想在 cc2564c 中使用 LDO

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/914760/cc2564c-do-not-want-to-use-the-ldos-in-cc2564c

器件型号:CC2564C

大家好、

我的客户对电源引脚连接还有进一步的问题、尤其是对以下引脚的连接
MLDO_IN、MLDO_OUT
CL1.5_LDO_IN、CL1.5_LDO_OUT
它们的电路中有一个1.8V 电源、并且不想在 cc2564c 中使用 LDO。
我们计划连接:
VDD_IO 和 VDD_IN 连接至1.8V
您能否建议连接到 MLDO_IN、MLDO_OUT、CL1.5_LDO_IN、CL1.5_LDO_OUT?

谢谢你
Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    请参阅下面的配置:

    谢谢、

    Riz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Riz、

    你好。 我希望你能做得好。  

    我是 Cedrick、Renan 的同事。  

    我相信您已经附加了一个文件或图像、但在我们一侧看不到它。 请将其再次发送到此处。

    谢谢、祝您愉快。 "


    此致、

    Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrik

    抱歉! 请参见随附的。

    谢谢、

    Riz