请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2564C 大家好、
我的客户对电源引脚连接还有进一步的问题、尤其是对以下引脚的连接
MLDO_IN、MLDO_OUT
CL1.5_LDO_IN、CL1.5_LDO_OUT
它们的电路中有一个1.8V 电源、并且不想在 cc2564c 中使用 LDO。
我们计划连接:
VDD_IO 和 VDD_IN 连接至1.8V
您能否建议连接到 MLDO_IN、MLDO_OUT、CL1.5_LDO_IN、CL1.5_LDO_OUT?
谢谢你
Renan