工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我将使用适用于 CC2650 Launchpad 的 pinInterrupt 示例。 我能够在调试模式下使用此功能、而不会出现任何构建问题。 但是、当我将配置更改为"发布"时、它会在 ERros 之后抛出。
链接期间遇到#10010错误;"pinInterrupt_CC2650_LAUNCHXL_TI.out"未构建 pinInterrupt_CC2650_LAUNCHXL_TI C/C++问题
#10264默认存储器范围与现有存储器范围 RAM pinInterrupt_CC2650_LAUNCHXL_TI 重叠 C/C++问题
链接以下消息时、控制台上会显示。
警告#10247-D:在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段".const"
警告#10247-D:创建不带 SECTIONS 规范的输出段".text"
警告#10247-D:在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段".ccfg"
警告#10247-D:在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段".bss"
警告#10247-D:在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段".data"
警告#10247-D:在没有 SECTIONS 规范的情况下创建输出段".bss:.common"
警告#10247-D:在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段".cinit"
"configPkg/linker.cmd"、第721行:警告#10096-D:指定的地址位于内存映射之外
错误#10264:默认存储器范围与现有存储器范围 RAM 重叠
错误#10010:链接期间遇到错误;未构建"pinInterrupt_CC2650_LAUNCHXL_TI.out"
>>编译失败
Makefile:144:目标'pinInterrupt_CC2650_LAUNCHXL_TI.out'的配置失败
gmake.1]:***[pinInterrupt_CC2650_LAUNCHXL_TI.out]错误1.
Makefile:140:目标'all'的配方失败
gmake:***[全部]错误2.
对于调试模式、它可以正常工作。