This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650:默认存储器运行与现有存储器范围 RAM 重叠

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/914514/ccs-cc2650-default-memory-rane-overlaps-existing-memory-range-ram

器件型号:CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我将使用适用于 CC2650 Launchpad 的 pinInterrupt 示例。  我能够在调试模式下使用此功能、而不会出现任何构建问题。 但是、当我将配置更改为"发布"时、它会在 ERros 之后抛出。

链接期间遇到#10010错误;"pinInterrupt_CC2650_LAUNCHXL_TI.out"未构建   pinInterrupt_CC2650_LAUNCHXL_TI          C/C++问题
#10264默认存储器范围与现有存储器范围 RAM   pinInterrupt_CC2650_LAUNCHXL_TI 重叠          C/C++问题

链接以下消息时、控制台上会显示。


警告#10247-D:在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段".const"
警告#10247-D:创建不带 SECTIONS 规范的输出段".text"
警告#10247-D:在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段".ccfg"
警告#10247-D:在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段".bss"
警告#10247-D:在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段".data"
警告#10247-D:在没有 SECTIONS 规范的情况下创建输出段".bss:.common"
警告#10247-D:在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段".cinit"
"configPkg/linker.cmd"、第721行:警告#10096-D:指定的地址位于内存映射之外
错误#10264:默认存储器范围与现有存储器范围 RAM 重叠
错误#10010:链接期间遇到错误;未构建"pinInterrupt_CC2650_LAUNCHXL_TI.out"
 
>>编译失败
Makefile:144:目标'pinInterrupt_CC2650_LAUNCHXL_TI.out'的配置失败
gmake.1]:***[pinInterrupt_CC2650_LAUNCHXL_TI.out]错误1.
Makefile:140:目标'all'的配方失败
gmake:***[全部]错误2.

对于调试模式、它可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用的是哪种版本的 TI RTOS?

    您使用的是什么编译器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI - RTOS 版本:2.21.0.06

    编译器:TI v18.12.4.LTS

    XDS Core 3.32.0.06

    我在调试模式下工作、但在释放模式下抛出错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是哪个版本的 CCS?

    您是如何导入项目的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCS 9.3

    从 Resource Explorer 导入的工程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 CCS 9.3和 TI-RTOS 针对 CC13XX 和 CC26XX v2.21.0.06进行了测试、并在调试和发布配置中进行了编译。

    请尝试使用最新的 TI-RTOS 版本。