This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650:如何将导入项目的整个内容复制到 CCS 9中的工作区中

Guru**** 2619555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/911893/ccs-cc2650-how-to-copy-entire-content-of-imported-project-into-workspace-in-ccs-9

器件型号:CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我一直在使用从 ble_SDK 示例文件夹导入的 simple_peripheral 示例。  将选定的复制项目导入到工作区时。 我希望项目的整个内容都将复制到工作区目录中。 但是、在 workspace_v9目录中、只有*。d、*。obj 和*。mk 文件。 我希望确保我所做的任何更改都不会影响原始示例工程文件。 为此、我要复制所有文件和文件夹、特别是应用程序和启动文件夹、以便在我根据要求进行更改时、原始文件完好无损。

我在尝试在应用程序文件夹中添加新的头文件时意识到这一点、它给我错误"只有虚拟文件夹和链接可以在虚拟文件夹下创建"。

如何导入工程、以便实际导入所有文件夹而不是链接的文件夹。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不是 CCS 的真正专家、但当我需要做同样的事情时、我会使用以下三种方法之一:

    • 基本上是在 CCS 中复制粘贴项目
    • 将工程导出为 zip 文件、然后将其导入为现有工程
    • 使用 Windows 文件资源管理器并复制整个工程的文件夹(在这种情况下、我通常会将该文件夹保存在安全的位置、然后继续修改现有的 CCS 工程)

    我希望这将有所帮助、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很酷。 尝试一下。 感谢你的帮助。