请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650 工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我一直在使用从 ble_SDK 示例文件夹导入的 simple_peripheral 示例。 将选定的复制项目导入到工作区时。 我希望项目的整个内容都将复制到工作区目录中。 但是、在 workspace_v9目录中、只有*。d、*。obj 和*。mk 文件。 我希望确保我所做的任何更改都不会影响原始示例工程文件。 为此、我要复制所有文件和文件夹、特别是应用程序和启动文件夹、以便在我根据要求进行更改时、原始文件完好无损。
我在尝试在应用程序文件夹中添加新的头文件时意识到这一点、它给我错误"只有虚拟文件夹和链接可以在虚拟文件夹下创建"。
如何导入工程、以便实际导入所有文件夹而不是链接的文件夹。
谢谢