This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:睡眠模式下的 BLE 广播

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODA, CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/912186/cc2564moda-ble-advertising-in-sleep-mode

器件型号:CC2564MODA
主题中讨论的其他器件: CC2564

您好!

我们将 NXPS32K146与 CC2564MODA 配合使用、用于双模蓝牙。 我们希望在 NXP 以400ms 进入睡眠模式时继续进行 BLE 广播。

是否可以在睡眠模式下进行 BLE 广播?

我们观察到、当 NXP 进入睡眠模式时、BLE 广播失败、原因为-14 (BTPS_ERROR_HCI_DRIVER_ERROR)。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此错误表示 NXP 器件未收到 CC2564的响应。 当控制器发送响应时、您可能会进入睡眠状态、因此您永远不会收到响应。

    Jesu