请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2564MODA 主题中讨论的其他器件: CC2564
您好!
我们将 NXPS32K146与 CC2564MODA 配合使用、用于双模蓝牙。 我们希望在 NXP 以400ms 进入睡眠模式时继续进行 BLE 广播。
是否可以在睡眠模式下进行 BLE 广播?
我们观察到、当 NXP 进入睡眠模式时、BLE 广播失败、原因为-14 (BTPS_ERROR_HCI_DRIVER_ERROR)。
谢谢。