This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2564:我们能否将2个相同的蓝牙模块连接到 TM4C129XNCZAD 控制器

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C129XNCZAD, CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/767138/ccs-cc2564-can-we-connect-2-same-bluetooth-module-to-tm4c129xnczad-controller

器件型号:CC2564
主题中讨论的其他器件:TM4C129XNCZAD

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我的项目考虑在 tm4c129xnczad 控制器中实现2 cc2564蓝牙模块、所以我的问题是我们能否实现这个。因此、如果我们能够实现这个方法 、那么在程序端如何进行更改、如何调用 main 线程函数、那么 plz 我能不能这么说。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此,我们没有这样做。 即2个 BT 控制器连接到单个 MCU 器件。 您使用的是 RTOS 还是非操作系统环境? 一般而言、我建议不要在 MCU 上运行两个堆栈。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它不是操作系统环境。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这本质上意味着、您有一个执行线程来处理两个堆栈实例。 它会打开各种各样的问题、因为堆栈不是这样设计的。 建议将一个 BT 控制器与一个 MCU 配合使用。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的
    谢谢