Other Parts Discussed in Thread: TM4C129XNCZAD, CC2564
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2564 主题中讨论的其他器件:TM4C129XNCZAD、
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我的项目考虑在 tm4c129xnczad 控制器中实现2 cc2564蓝牙模块、所以我的问题是我们能否实现这个。因此、如果我们能够实现这个方法 、那么在程序端如何进行更改、如何调用 main 线程函数、那么 plz 我能不能这么说。