This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650MODA:CC2650的 CCFG 区域(0xFD8)的默认值(出厂加载)

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/767016/cc2650moda-default-value-loaded-in-factory-for-ccfg-area-0xfd8-of-cc2650

器件型号:CC2650MODA
Thread 中讨论的其他器件: CC2650

您好!

对于出厂的新芯片、 0x0001.FFD8位置和接下来的3个字节(即 FD8、FD9、FDA 和 FDB)中的值将是多少

芯片:CC2650MODA 或 CC2650 128KB 型号。

此致、

Ajith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ajith、

    有关默认值、请参阅《技术参考手册》:www.ti.com/lit/pdf/swcu117

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fredrik、

    感谢您的回复。

    对于出厂的芯片、以下哪一项是正确的。

    1。TI RTOS 已预加载、 且 IMAGE_VALVE_CONF 寄存器(偏移= FECh) = 00000000h

     IMAGE_VALLED_CONF 寄存器(偏移= FECh) = FFFFFFFFh

    此致、

    Ajith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ajith、

    2) 2)正确。 离开 TI 时、器件的闪存为空。

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Fredrik。

    但我希望它不会完全空荡荡的。 它应该具有有效的引导加载程序、以便 通过 UART 接受新的 RTOS 映像。

    此致、

    Ajith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    引导加载程序位于 ROM 中、而不是闪存中。

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 CCFG 和 RESET 引脚中进行适当设置后、器件通过 UART 进入引导加载程序。