This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650:cc2650 launchpad;TMP116EVM

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, TMP116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/765382/ccs-cc2650-cc2650-launchpad-tmp116evm

器件型号:CC2650
主题中讨论的其他器件:TMP116

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的朋友:

这里有一个连接到 TMP116的 CC2650 Launchpad。 在 Sensor Controller Studio 中、我验证了温度传感器是否正常工作、并创建了通过 I2C 与传感器通信所需的代码。 我现在使用 swru537 "在 Project Zero 上集成 SCS 代码..." 生成的代码。 我不使用项目0 (对于 CC2650不存在该项目),而是使用 BLE 堆栈附带的示例:适用于 CC2650 LP 的 simple_Peripheral C:\ti\simplelink\ble_sdk_2_02_02_25\examples\cc2650lp\simple_peripheral\ccs\app。 在 swru537pdf 中、我省略了与去抖动器相关的所有内容、 因此我跳过了步骤7 "针对按钮去抖动器进行 CS 代码修改"和步骤8将按钮去抖动器集成到 I2C 光传感器项目。 我使用 I2C 光传感器项目作为 TMP116读数的起点。 因此、我转到步骤9、当我完成所有 tos 步骤并更改多个源文件时、编译器无法识别文件已更改、因此不会生成新的.out 文件。 因此、当我进行调试时、我只调试标准简单外设项目、而不是支持 I2C TMP116的版本。 为什么会发生这种情况? 当我清理工程时、编译器显然无法再找到所需的*。d 文件、因此编译失败。

此致

Jeroen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    自发布此问题以来、您是否取得了任何进展?

    您能否发布自您编写"编译器无法识别文件已更改"以来获得的完整错误日志
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将开发板更改为 CC2640launchpad、现在它正在工作...