主题中讨论的其他器件:TMP116、
工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的朋友:
这里有一个连接到 TMP116的 CC2650 Launchpad。 在 Sensor Controller Studio 中、我验证了温度传感器是否正常工作、并创建了通过 I2C 与传感器通信所需的代码。 我现在使用 swru537 "在 Project Zero 上集成 SCS 代码..." 生成的代码。 我不使用项目0 (对于 CC2650不存在该项目),而是使用 BLE 堆栈附带的示例:适用于 CC2650 LP 的 simple_Peripheral C:\ti\simplelink\ble_sdk_2_02_02_25\examples\cc2650lp\simple_peripheral\ccs\app。 在 swru537pdf 中、我省略了与去抖动器相关的所有内容、 因此我跳过了步骤7 "针对按钮去抖动器进行 CS 代码修改"和步骤8将按钮去抖动器集成到 I2C 光传感器项目。 我使用 I2C 光传感器项目作为 TMP116读数的起点。 因此、我转到步骤9、当我完成所有 tos 步骤并更改多个源文件时、编译器无法识别文件已更改、因此不会生成新的.out 文件。 因此、当我进行调试时、我只调试标准简单外设项目、而不是支持 I2C TMP116的版本。 为什么会发生这种情况? 当我清理工程时、编译器显然无法再找到所需的*。d 文件、因此编译失败。
此致
Jeroen