This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC256XEM-RD:无法与 CC2564C 双模蓝牙控制器评估模块连接

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/760197/cc256xem-rd-no-connection-possible-with-the-cc2564c-dual-mode-bluetooth-controller-evaluation-module

器件型号:CC256XEM-RD
主题中讨论的其他器件:CC2564C

尊敬的先生或女士:

我尝试使用微控制器 STM32F407测试蓝牙模块(CC2564C 双模蓝牙控制器评估模块)。 为了进行连接、我在 STM32F4 MCU 上使用了 TI 双模蓝牙协议栈。

第一步、我检查了 USART 连接是否在没有 CC2564C 模块的情况下工作。 情况就是这样。 我使用示波器读出 USART3_TX 和 USART_RX (微控制器板上的引脚 PD8和 PD9)。 之后、我插入 CC2564C 模块并尝试使用特定于供应商的命令读取器件的 DER 地址(请 参阅:http://processors.wiki.ti.com/index.php/CC256x_VS_HCI_Commands)。 控制器发送正确的命令后、器件没有反应。

整个实现方案以以下教程为导向: https://bluekitchen-gmbh.com/btstack-port-for-stm32-f4-discovery-board-with-cc256x/

蓝牙开发板是否可能无法正常工作?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以获取固件日志吗? 这些日志将显示控制器是否已正确初始化以及是否与主机通信。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    processors.wiki.ti.com/.../CC256x_Logger_User_Guide
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我购买了第二个评估板来测试功能。 在相同的配置和代码下、它可以正常工作。  我读出 BT 器件地址(见图)。

    然后、我放置在旧器件上、结果将显示在下一张图片上。

    因此、对我来说、旧设备似乎无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谦逊 很高兴听到另一块电路板解决了这个问题。