This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TIBLUETOOTHSTACK-SDK:cc2640 cc2650

Guru**** 1646690 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640, CC2640R2F, CC2564
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/806022/linux-tibluetoothstack-sdk-cc2640-cc2650

器件型号:TIBLUETOOTHSTACK-SDK
主题中讨论的其他器件:CC2640CC2640R2FCC2564

工具/软件:Linux

大家好,我想了解一下在 Linux ARM64系统上使用 cc2640或 cc2640r2f 的一些方法。

1. TI 是否有有关 Linux (ARM64)+ HCI (cc2640)的 SDK? 我知道 cc2564在 StoneStreet One Bluetooth SDK 上有一个名为 bluetoothia 的 Linux SDK。 Newst StoneStreet One 蓝牙 SDK 是否支持 Linux (ARM64)+ HCI (cc2640)?
2. TI 能否在 Linux (ARM64)中提供一些与 cc2640配合使用的第三方蓝牙堆栈、即使它们有成本也是如此。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Stephen:
    我们没有这种产品。 请记住、CC2640仅采用蓝牙低耗能、其设计方式是应用驻留在芯片本身而非外部。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、感谢 Joakim 提醒我。 也许我需要 修改我的设计案例。