请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIBLUETOOTHSTACK-SDK 主题中讨论的其他器件:CC2640、 CC2640R2F、 CC2564
工具/软件:Linux
大家好,我想了解一下在 Linux ARM64系统上使用 cc2640或 cc2640r2f 的一些方法。
1. TI 是否有有关 Linux (ARM64)+ HCI (cc2640)的 SDK? 我知道 cc2564在 StoneStreet One Bluetooth SDK 上有一个名为 bluetoothia 的 Linux SDK。 Newst StoneStreet One 蓝牙 SDK 是否支持 Linux (ARM64)+ HCI (cc2640)?
2. TI 能否在 Linux (ARM64)中提供一些与 cc2640配合使用的第三方蓝牙堆栈、即使它们有成本也是如此。
谢谢!