主题中讨论的其他器件:INA188
大家好、
在下图中、显示了150[ms]的扫描脉冲(每2秒出现一次)。 在每个扫描脉冲之间、器 件进入待机模式(我还通过电源驱动器回调事件对其进行了验证)、但存在电流尖峰(我不使用直流/直流转换器配置、并且在 ccfg.c 文件中禁用了其使用)、平均睡眠电流不应达到~ 1uA。 此外、电路板配置文件中禁用了所需的一切。
使用 TI INA188可将所示信号增益系数为1000。 (以下是 https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth/f/538/t/592223上的测量程序)。
在第二幅图中、显示了两个扫描脉冲之间的周期(待机= 1.85s、直到下一次计划扫描)。 可以看出:
直流 RMS = 0.0599V / 1000 = 0.0000599 V = 59.9uV (即59.9uA、因为在已知的1 Ω 电阻器上测量了压降)
最大值= 2.417 V / 1000 = 0.002417 V = 2.417 mV (即2.417 mA)、这是由尖峰引起的!
我在这里的问题是、什么会导致这些尖峰发生?
每次扫描脉冲时、它们看起来都相当远。
BR、
Borivoje Tasikj