This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:中心角色|两次扫描之间出现意外电流尖峰

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: INA188

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/805759/cc2640r2f-central-role-unexpected-current-spikes-between-two-scannings

器件型号:CC2640R2F
主题中讨论的其他器件:INA188

大家好、  

在下图中、显示了150[ms]的扫描脉冲(每2秒出现一次)。 在每个扫描脉冲之间、器 件进入待机模式(我还通过电源驱动器回调事件对其进行了验证)、但存在电流尖峰(我不使用直流/直流转换器配置、并且在 ccfg.c 文件中禁用了其使用)、平均睡眠电流不应达到~ 1uA。  此外、电路板配置文件中禁用了所需的一切。

使用 TI INA188可将所示信号增益系数为1000。 (以下是 https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth/f/538/t/592223上的测量程序)。

在第二幅图中、显示了两个扫描脉冲之间的周期(待机= 1.85s、直到下一次计划扫描)。 可以看出:

直流 RMS = 0.0599V / 1000 = 0.0000599 V = 59.9uV (即59.9uA、因为在已知的1 Ω 电阻器上测量了压降)

最大值= 2.417 V / 1000 = 0.002417 V = 2.417 mV (即2.417 mA)、这是由尖峰引起的!

我在这里的问题是、什么会导致这些尖峰发生?  

每次扫描脉冲时、它们看起来都相当远。

BR、  

Borivoje Tasikj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Borivoje、
    您能否放大尖峰? 是否确实没有定期触发的软件计时器。 如果更改扫描之间的间隔,会发生什么情况?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    更改扫描间隔不会更改任何内容。 我没有设置任何计时器。

    这是上一帖子中的扫描之间的尖峰的尖峰。 (增益 x 1000)  

    此外、我在启动器件后尝试立即进入待机模式、并且尖峰也大约每70ms 发生一次。

    请注意:此处的信号增益为 x 200。 (直流 RMS 0.1825V 为91uA)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否按照以下说明执行了设置: http://www.ti.com/lit/swra478