This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:用作辅助 A2DP 接收器时的输出采样率

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/806262/cc2564-output-sample-rate-when-working-as-assisted-a2dp-sink

器件型号:CC2564

你好

我目前正在设计一个系统、在这个系统中、多个数字音频源将在一个编解码器/DSP 中混合在一起。  

为了避免采样率转换的需要、我们希望将所有数字音频流保持在8kHz (即8、16或48kHz)的偶数倍

当 CC2564用作辅助 A2DP 接收器时、我们能否以 PCM 始终使用48kHz 的方式对其进行配置、或者我们的系统是否还必须准备好处理44.1kHz 采样率?

BR

Joakim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joakim、您好!

    根据 A2DP 配置文件规范、A2DP 接收器件需要支持44.1kHz 和48kHz 采样率。 但是、源设备只需支持这两个设备中的一个。 由于采样率由源施加、因此灌电流侧的音频流采样率可为44.1kHz 或48kHz、具体取决于源。

    因此、当 CC2564用作辅助 A2DP 接收器时、它可能具有44.1kHz 或48kHz 的流、具体取决于远程源。 将灌电流器件限制为两个采样率之一是不可行的。

    此致、
    Vihang