请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2564 你好
我目前正在设计一个系统、在这个系统中、多个数字音频源将在一个编解码器/DSP 中混合在一起。
为了避免采样率转换的需要、我们希望将所有数字音频流保持在8kHz (即8、16或48kHz)的偶数倍
当 CC2564用作辅助 A2DP 接收器时、我们能否以 PCM 始终使用48kHz 的方式对其进行配置、或者我们的系统是否还必须准备好处理44.1kHz 采样率?
BR
Joakim