This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODN:使用 Bluetopia Stack 启用 BLE

Guru**** 2579355 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/803752/cc2564modn-enabling-ble-with-bluetopia-stack

器件型号:CC2564MODN

我的客户正在尝试通过 BLE 连接 iOS。

他们使用__support_low_energy__编译了代码,从而消除了-104错误,但我的 GAP_LE_Event_Callback 不会被调用。

他们还修改了 btpsvend.c 以确保下载了 LowEnergyPatch[]。 但是、鉴于这不是在他们的代码中完成的、这让他们想知道我们使用的 Bluetopia 栈在 BLE 方面还会缺少什么东西。

 这导致了一些问题:

  • TI 提供的二进制库是否使用_support_low_energy__进行编译?  
  • 我们使用的 Bluetopia 的最新版本是否应支持 CC2564MODN 上的 BLE?
  • 我是否应该执行其他操作来启用 BLE?

谢谢、

Matt