请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2564MODN 我的客户正在尝试通过 BLE 连接 iOS。
他们使用__support_low_energy__编译了代码,从而消除了-104错误,但我的 GAP_LE_Event_Callback 不会被调用。
他们还修改了 btpsvend.c 以确保下载了 LowEnergyPatch[]。 但是、鉴于这不是在他们的代码中完成的、这让他们想知道我们使用的 Bluetopia 栈在 BLE 方面还会缺少什么东西。
这导致了一些问题:
- TI 提供的二进制库是否使用_support_low_energy__进行编译?
- 我们使用的 Bluetopia 的最新版本是否应支持 CC2564MODN 上的 BLE?
- 我是否应该执行其他操作来启用 BLE?
谢谢、
Matt