This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/BOOST-CC2564MODA:BOOST-CC2564MODA

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/799678/linux-boost-cc2564moda-boost-cc2564moda

器件型号:BOOST-CC2564MODA

工具/软件:Linux

大家好、我们使用的是 CC2564CMODA、它通过 UART 连接到我们的处理器。 为了进行控制、我们使用的是在 HCI 命令下执行 bluz 和 gving。

hciattach /dev/ttyMSM1 任何115200流程

hciconfig
hci0:类型:BR/EDR 总线:UART
BD 地址:00:00:00:00:00:00 ACL MTU:0:0 SCO MTU:0:0
向下
RX 字节:0 ACL:0 SCO:0事件:0错误:0
TX 字节:12 ACL:0 SCO:0命令:3错误:0

hciconfig hci0向上
 蓝牙:hci0命令0x1003 TX 超时
 蓝牙:hci0命令0x1001 TX 超时
 蓝牙:hci0命令0x1009 TX 超时
无法初始化设备 hci0:连接超时(110)

根据我的理解、通过观察上述日志、没有正确的 Mac 就没有检测到 bt 设备。

可能是什么问题,我们没有任何东西。 是否需要加载任何文件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    hciattach 是否成功? HCI 使用的波特率是多少? 它是3Mbps、请降低它并尝试...

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我尝试了1115200波特率、hciattach 是成功的。即使 是 3000000也是成功的。

    hciattach /dev/ttyMSM1任何115200流程
    器件设置完成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想这个问题已经解决了。 所以,关闭..
    e2e.ti.com/.../800458