请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BOOST-CC2564MODA 工具/软件:Linux
大家好、我们使用的是 CC2564CMODA、它通过 UART 连接到我们的处理器。 为了进行控制、我们使用的是在 HCI 命令下执行 bluz 和 gving。
hciattach /dev/ttyMSM1 任何115200流程
hciconfig
hci0:类型:BR/EDR 总线:UART
BD 地址:00:00:00:00:00:00 ACL MTU:0:0 SCO MTU:0:0
向下
RX 字节:0 ACL:0 SCO:0事件:0错误:0
TX 字节:12 ACL:0 SCO:0命令:3错误:0
hciconfig hci0向上
蓝牙:hci0命令0x1003 TX 超时
蓝牙:hci0命令0x1001 TX 超时
蓝牙:hci0命令0x1009 TX 超时
无法初始化设备 hci0:连接超时(110)
根据我的理解、通过观察上述日志、没有正确的 Mac 就没有检测到 bt 设备。
可能是什么问题,我们没有任何东西。 是否需要加载任何文件。