This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:天线与 CC2650 MCU 之间的距离是否必须严格遵循参考设计?

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/842575/cc2650-does-the-distance-between-antenna-and-the-cc2650-mcu-have-to-be-strictly-following-the-reference-design

器件型号:CC2650
主题中讨论的其他器件: CC2640R2F

大家好、我们正在设计一款利用 CC2650及其蓝牙功能的器件。 我们的设计对空间敏感、并且没有足够的空间来容纳参考设计中建议的 MCU 和天线之间的距离。 在我们实际制造电路板之前、有人能告诉我这是否是一个大问题吗? 感谢您的任何帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    天线与射频匹配之间的距离并不重要。 它可以是您想要的短(或长)。  

    但是、射频匹配本身的布局非常重要。 有关通用硬件设计指南、请访问 www.ti.com/lit/pdf/swra640

    我强烈建议使用 CC2640R2F 而不是 CC2650。  

    此致、
    Fredrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fredrik、  

    感谢您的建议。 请告诉我为什么 CC2640R2F 优于 CC2650? 我们使用 CC2650已经有一段时间了、但由于一些小原因、我们不想更改 MCU。 顺便说一下、如果可能、您能否帮助我们验证我们的设计? 谢谢。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC2640R2F 将更多 BLE 内核移入 ROM、因此它可以为应用提供比 CC2650更大的闪存空间。 CC2640R2F 支持 BLE5,但 CC2650不支持 BLE5。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了 YiKai 提到的内容、我们还通过 SimpleLink SDK 为 CC2640R2F 提供了更好的软件产品。

    此致、
    Fredrik