主题中讨论的其他器件: TMP116
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我想将 ADC 数据从一个 CC2640R2F 流式传输到另一个具有固定地址的 CC2640R2F。
对于我想合并的特性,有单独的解决方案:
有一个 simple_center 和外设示例可实现 ble5连接。
有一个使用 Sensor Controller Studio 进行 ADC 流式传输的示例。
但是、没有什么可以将这两个器件组合在一起(可以将传感器控制器 Studio 代码添加到 Project Zero 中-即使这看起来很困难)。
此外、我需要从中心和外围设备上删除菜单结构。 我甚至无法简化代码!
此外、我还想激活省电功能。 我的采样率为1Hz。 我只想获取样本并将其从中心流式传输到外设。
请帮帮我。