This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2640R2F:使用 BLE5以超低功耗将 ADC 数据从一个 CC2640R2F 流式传输到另一个 CC2640R2F

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F, TMP116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/840975/ccs-cc2640r2f-streaming-adc-data-from-one-cc2640r2f-to-another-with-ultra-low-power-using-ble5

器件型号:CC2640R2F
主题中讨论的其他器件: TMP116

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我想将 ADC 数据从一个 CC2640R2F 流式传输到另一个具有固定地址的 CC2640R2F。  

对于我想合并的特性,有单独的解决方案:  

有一个 simple_center 和外设示例可实现 ble5连接。

有一个使用 Sensor Controller Studio 进行 ADC 流式传输的示例。

但是、没有什么可以将这两个器件组合在一起(可以将传感器控制器 Studio 代码添加到 Project Zero 中-即使这看起来很困难)。

此外、我需要从中心和外围设备上删除菜单结构。 我甚至无法简化代码!

此外、我还想激活省电功能。 我的采样率为1Hz。 我只想获取样本并将其从中心流式传输到外设。  

请帮帮我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果采样率为1Hz、我认为无需使用传感器控制器。 使用 CC2640R2的 ADC 可以更轻松地节省时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yikai、

    感谢您的快速回复。

    假设我要在 CC2640R2F 中使用 ADC、但其余的问题又如何呢?  

    PS:忘记提一下,我有2个 Launchpad CC2640R2F -无定制板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于其他器件、ble5stack simple_center 和外设示例是良好的起点、但我在删除菜单结构方面无能为力。 为了实现节能、simple_peripheral 默认启用节能功能、无法在中央角色上实现节能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Yikai 的帮助。 这些回答了我的一些问题。  

    但是、在删除菜单的同时、我仍然需要帮助来组合 ADC 读取并与另一个器件建立固定连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Salih

    不妨参考这个 SimpleLink Academy、它介绍了如何获取数据(本例中为 TMP116数据、但可以想象它是 ADC 数据)并通过 BLE 进行传输。

    http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AGYzpC6aIv4x4yC7xDEtdQ__krol.2c__LATEST