主题中讨论的其他器件:INA188、 BT-Power-CALC
您好!
我只是想提供一些与 CC2640r2标准操作相关的额外电流消耗测量、作为 cable-x-R2模块的一部分。 我希望这些测量能够让其他人深入了解电池寿命和电流消耗。 在我的应用中、SaBLE-x-R2不会驱动任何外部外设-无 LED、电机、无。 我正在运行 SimplePeripheral 的修改版本。 以下测量是使用连接到 TI INA188输出的 Tektronix MDO3014进行的。 INA188的输入在1欧姆分流电阻器上进行测量、其可导通-x-R2的返回侧连接到分流器的一侧、另一侧连接到返回侧(在本例中为 GND -公共连接到接地 GND) 三路输出电源的输出。 放大器的增益为107。 我本来可以使用电位器将增益精确地设置为100、但我选择在示波器上使用调节因子、同时将探头设置更改为显示电流而不是电压。 在该配置中、输入上的1mV 为输出上的107mV、但由于我们"测量"分流器上的电流、因此输入上的1mA 为输出上的107mA、如示波器上所示。 该放大器配置的3dB 滚降为20kHz。
这是为模块供电后不久单个脉冲的电流消耗。 这些脉冲间隔约为500ms
这里的广告已经开启。 广播脉冲间隔约为100mS。 由于广播期间希望信道的存在、这种情况略有不同。
在连接状态下、脉冲会重复间隔120mS。
最后、在模块进入深度睡眠模式后、唯一的功耗来自电容器的再充电(TI 文献对此进行了说明)。 这些脉冲的时序略有不同、但通常约为500ms。
使用区域数据、我能够确定对讲机每个条件的抽取值。 使用此数据、我编写了一个简单的 C++程序、以根据用户输入来计算电池寿命-电池容量和每个无线电状态的时间。 例如、假设电池每天在5秒内开启并连接4小时、并且处于深度睡眠状态、我估算了 CR2032的电池寿命(根据文献估计容量为250mAh)。
Patrick