This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:在包含 CC2640r2的 LSR SaBLE-x-R2模块上进行电流测量

Guru**** 2527450 points
Other Parts Discussed in Thread: INA188, BT-POWER-CALC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/789985/cc2640r2f-current-measurements-on-lsr-sable-x-r2-module-containing-cc2640r2

器件型号:CC2640R2F
主题中讨论的其他器件:INA188BT-Power-CALC

您好!

我只是想提供一些与 CC2640r2标准操作相关的额外电流消耗测量、作为 cable-x-R2模块的一部分。 我希望这些测量能够让其他人深入了解电池寿命和电流消耗。 在我的应用中、SaBLE-x-R2不会驱动任何外部外设-无 LED、电机、无。 我正在运行 SimplePeripheral 的修改版本。 以下测量是使用连接到 TI INA188输出的 Tektronix MDO3014进行的。 INA188的输入在1欧姆分流电阻器上进行测量、其可导通-x-R2的返回侧连接到分流器的一侧、另一侧连接到返回侧(在本例中为 GND -公共连接到接地 GND) 三路输出电源的输出。 放大器的增益为107。 我本来可以使用电位器将增益精确地设置为100、但我选择在示波器上使用调节因子、同时将探头设置更改为显示电流而不是电压。 在该配置中、输入上的1mV 为输出上的107mV、但由于我们"测量"分流器上的电流、因此输入上的1mA 为输出上的107mA、如示波器上所示。 该放大器配置的3dB 滚降为20kHz。

这是为模块供电后不久单个脉冲的电流消耗。 这些脉冲间隔约为500ms

这里的广告已经开启。 广播脉冲间隔约为100mS。 由于广播期间希望信道的存在、这种情况略有不同。

在连接状态下、脉冲会重复间隔120mS。

最后、在模块进入深度睡眠模式后、唯一的功耗来自电容器的再充电(TI 文献对此进行了说明)。 这些脉冲的时序略有不同、但通常约为500ms。

使用区域数据、我能够确定对讲机每个条件的抽取值。 使用此数据、我编写了一个简单的 C++程序、以根据用户输入来计算电池寿命-电池容量和每个无线电状态的时间。 例如、假设电池每天在5秒内开启并连接4小时、并且处于深度睡眠状态、我估算了 CR2032的电池寿命(根据文献估计容量为250mAh)。

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒、感谢您分享测试结果。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:
    感谢您的分享。 我在您的详细信息中没有看到任何问题、因此我认为这是供参考的。 您是否已将结果与我们的功率计算器编号进行了比较; www.ti.com/.../BT-POWER-CALC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joakim、

    是的、我对照 BT-Power-CALC 检查了我的结果、我非常同意。 我的计算结果表明、平均电池寿命减少了5%。 根据用例参数、计算差异会有所不同。 我的模型不是很复杂。 它不考虑电池的真实行为。 我只是假设放电是平的、然后立即降至零-而不是真实的寿命。 无论如何、它似乎足够接近"估计"电池寿命。

    谢谢、

    Patrick