This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:CC2564MODA BLE 模式功耗

Guru**** 2589330 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640, CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/808728/cc2564moda-cc2564moda-ble-mode-power-consumption

器件型号:CC2564MODA
主题中讨论的其他器件:CC2640CC2564

您好、香榭丽舍

您能否澄清 CC2564mod BLE 模式功耗?

我想确认这种消耗是如何提高到 BLE 模式的。

我们只有这些信息。 但是、CC2640或某些仅 BLE 器件提到了"待机电流"、" RX/TX 电流"

我们想比较这些信息。

请确认此值吗? 如果该值未被确定, 您是否满足 BLE 消耗要求并告诉我们该数字是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kz777、

    您能否详细说明您希望获得的数据? 您是否需要经典蓝牙与低功耗蓝牙的比较、或 CC2640与 CC2564的比较?

    谢谢、

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vince:

    谢谢。 我想确认 CC2640与 CC2564的功耗(仅 BLE 模式用例)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kz777、

    遗憾的是、这两种器件的功耗汇总并未在线、因此无法轻松进行功耗比较。 我们的 C2640R2器件是我们较新的 BLE 唯一芯片、定位为低功耗 BLE 解决方案。 该解决方案的功耗应低于双模器件 CC2564。  

    此致、

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请告诉我们 CC2564 BLE 毛电流范围吗?

    我理解这个细节范围。 不过、我想知道粗略的距离。

    对于 CC26xx,RX/TX 大约为6mA,这是20-30mA 吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kz777、

    如果您将 CC2564器件置于监听模式、则有助于降低整体功耗、但与 BLE 不能媲美。 与 CC26xx 器件不同、CC2564将连续发送/接收。

    因此、在监听模式下、当 TX/RX 没有数据时、主器件的电流消耗为169uA (如您提供的表所示)。 当它为 TX/RX 时、 根据 CC2654MODx 数据表的第4.5.1节、平均电流消耗被表示为"连续传输";GFSK 为107mA 最大值、EDR 为112.5mA 最大值。  

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Kz、

    一段时间后、我没有听到您的反馈、因此我将关闭此主题。

    你还有其他问题吗? 如果您这样做、请随意重新打开此主题或启动新主题。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seong:

    很抱歉我迟到了。

    感谢您的评论。 我将关闭此主题。  

    此致、

    Kz777