This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:虽然 HCI 命令成功、但广播不会启动

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/863015/cc2564-advertisement-is-not-started-although-hci-command-succeeded

器件型号:CC2564

Hallo、

我们遇到了与以下类似的问题:

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth/f/538/t/615843?CC2564-advertising-stops-after-1-or-2-days

尽管已启动并确认广播、但 BLE 模块停止广播。 HCI 日志:

帧137826:5字节在线(40位)、5字节捕获(40位)
蓝牙
PacketLogger HCI 命令
类型:HCI 命令(0x00)
蓝牙 HCI 命令- LE 设置广播启用
命令操作码:LE 设置广播启用(0x200A)
参数总长度:1.
广播启用:true (0x01)
[帧内响应:137828]
[命令响应增量:1.679ms]

否 时间源目标协议长度信息
137828 13459298.857274控制器主机 HCI_EVT 7接收命令完成(LE 设置广播启用)

帧137828:7字节在线(56位)、7字节捕捉(56位)
蓝牙
PacketLogger HCI 事件
类型:HCI 事件(0x01)
蓝牙 HCI 事件-命令完成
事件代码:命令完成(0x0E)
参数总长度:4.
允许的命令数据包数:1.
命令操作码:LE 设置广播启用(0x200A)
状态:成功(0x00)
[帧中的命令:137826]
[命令响应增量:1.679ms]

请提供一些信息、说明原始问题是如何解决的、或者如何处理我们的问题。

大家好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    精确地说、它是 CC2564C。

    当前固件:SP 1.3

    以下主题处理的问题完全相同: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth/f/538/t/824999?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=CC2564C

    我们建议了一些权变措施、我们将尝试找出它们。

    但我想知道是否有 任何可持续的解决办法或解决办法。

    如果有人能够分享他们的决议,那将是很好的。

    大家好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间。 如果您仍在尝试解决此问题、请共享捕获器件初始化和测试运行的蓝牙固件日志(用户指南)。 我将深入研究它、尝试并帮助您进行调试。

    此致、

    Vihang