Hallo、
我们遇到了与以下类似的问题:
尽管已启动并确认广播、但 BLE 模块停止广播。 HCI 日志:
帧137826:5字节在线(40位)、5字节捕获(40位)
蓝牙
PacketLogger HCI 命令
类型:HCI 命令(0x00)
蓝牙 HCI 命令- LE 设置广播启用
命令操作码:LE 设置广播启用(0x200A)
参数总长度:1.
广播启用:true (0x01)
[帧内响应:137828]
[命令响应增量:1.679ms]
否 时间源目标协议长度信息
137828 13459298.857274控制器主机 HCI_EVT 7接收命令完成(LE 设置广播启用)
帧137828:7字节在线(56位)、7字节捕捉(56位)
蓝牙
PacketLogger HCI 事件
类型:HCI 事件(0x01)
蓝牙 HCI 事件-命令完成
事件代码:命令完成(0x0E)
参数总长度:4.
允许的命令数据包数:1.
命令操作码:LE 设置广播启用(0x200A)
状态:成功(0x00)
[帧中的命令:137826]
[命令响应增量:1.679ms]
请提供一些信息、说明原始问题是如何解决的、或者如何处理我们的问题。
大家好