Thread 中讨论的其他器件:BLE-STACK
您好!
也许我走错了路、但我想简单地说:
客户想要将他的车窗开启器(如今手动由墙壁开关操作)与 Amazons Echo 连接。
我们的第一个想法是使用 Zigbee 或 ZWave、但在经过 Zigbee 文档(和 Launchpad 示例)长达~10天之后、 通过 AMAZOS-Zigbee 控制终端设备似乎几乎不可能、因为这些终端设备不是"灯泡"或网络协调器节点已经预定义和已知的类似设备-实际上、这始终是回声。
那么、为什么不能将 CC-BLE 用作终端设备并通过回声的 BLE 基础设施对其进行控制呢? 无需任何附加网关。
我知道有类似 AMA 的东西、但这仅适用于运行应用程序的移动设备-但方向是正确的。
我是想简短描述还是有人知道如何解决这个问题(在大规模应用中使用面向未来的技术(如 BLE)将是一种巨大的短路)?
Thx