This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:如何将 Amazon Echo 与 BLA 端点设备连接

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BLE-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/834194/cc1352r-how-to-connect-amazon-echo-with-bla-endpoint-devices

器件型号:CC1352R
Thread 中讨论的其他器件:BLE-STACK

您好!
也许我走错了路、但我想简单地说:

客户想要将他的车窗开启器(如今手动由墙壁开关操作)与 Amazons Echo 连接。

我们的第一个想法是使用 Zigbee 或 ZWave、但在经过 Zigbee 文档(和 Launchpad 示例)长达~10天之后、 通过 AMAZOS-Zigbee 控制终端设备似乎几乎不可能、因为这些终端设备不是"灯泡"或网络协调器节点已经预定义和已知的类似设备-实际上、这始终是回声。

那么、为什么不能将 CC-BLE 用作终端设备并通过回声的 BLE 基础设施对其进行控制呢? 无需任何附加网关。
我知道有类似 AMA 的东西、但这仅适用于运行应用程序的移动设备-但方向是正确的。

我是想简短描述还是有人知道如何解决这个问题(在大规模应用中使用面向未来的技术(如 BLE)将是一种巨大的短路)?

Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 Zigbee 部分,请使用由集线器支持的 Zigbee 配置文件定义的设备类型(例如灯、智能插头等)。
    对于遮阳板和开窗器、遮阳板和遮阳板控制器器件可能值得考虑。

    我将由 BLE 专家介绍 BLE 部分。

    此致、
    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定令人惊叹的 Echo 中的 BLE 功能、并且 API 会向用户公开、尽管我长期认为这是 AWS 支持的功能。 从 TI 的角度来看、我们的 BLE-Stack 或多或少完全符合 BT 核心规范要求的所有 GAP 模式和 GATT 结构和功能集。 当 AWS/亚马逊准备好使用 API 或开放交互界面时、我们将在芯片组中提供支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thx 伙计们;

    任何在 Amazon Echo BLE 功能或路线图方面有经验的人,或者... ?

    我甚至不知道在亚马逊会问谁-但如果实现了这一点(通过 BLE 将终端设备连接到 Echo 或智能手机(Amazon AMA))、所有其他连接都将使安抚奶嘴或更高版本死亡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这实际上并不是该社区的专业领域。 您必须直接参考亚马逊或 AWS。