This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650MODA:XDS110调试探针

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/831353/cc2650moda-xds110-debug-probe

器件型号:CC2650MODA
Thread 中讨论的其他器件:CC2650MSP432E401Y

你好

我正在将 msp432e401y LaunchPad 和 cc2650模块 Booster Pack 用于我的蓝牙项目。 CC2650在 MSP 上是固定的。 XDS110调试探针连接到 cc2650的 JTAG、LaunchPad 由单独的 USB 电缆供电。 当我尝试对其进行调试时、我会得到该错误。

如何解决此误差?

连接到目标时出错:
(错误-242 @ 0x0)
无法访问路由器子路径。
电路板配置文件可能不正确。
(仿真包8.2.0.00004)

提前感谢

此致

耶什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否拍摄设置图片?

    您能否确保复位线路具有正确的状态?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢