请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650MODA Thread 中讨论的其他器件:CC2650、 MSP432E401Y
你好
我正在将 msp432e401y LaunchPad 和 cc2650模块 Booster Pack 用于我的蓝牙项目。 CC2650在 MSP 上是固定的。 XDS110调试探针连接到 cc2650的 JTAG、LaunchPad 由单独的 USB 电缆供电。 当我尝试对其进行调试时、我会得到该错误。
如何解决此误差?
连接到目标时出错:
(错误-242 @ 0x0)
无法访问路由器子路径。
电路板配置文件可能不正确。
(仿真包8.2.0.00004)
提前感谢
此致
耶什