This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:CC2640 ETSI EN 300 328预认证

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F, CC2640, BQ51050B, BLE-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/828359/cc2640r2f-cc2640-etsi-en-300-328-pre-certified

器件型号:CC2640R2F
Thread 中讨论的其他器件: CC2640BQ51050BBLE-STACK

我们将 CC2640R2F 用于蓝牙通信。

对于我们产品的 CE 认证,我们必须执行 EN 300 328 v2.20和 EN 301 489,如文档 “SWRA601A -如何验证您的低功耗 BluetoothRegistered产品”中所述。  

我们的测试实验室询问 EN 300 328是否使用了预先认证的模块? 否则、需要预制以下额外测试:

  • -射频输出功率。
  • -功率谱密度。
  • -中等利用率。
  • -自适应性
  • 占用的通道带宽。
  • - OOB 域中的发送器有害发射。
  • -杂散域中的发送器有害发射。
  • -接收器杂散发射。
  • -接收器阻塞。

是否有任何信息表明 CC2640满足这些额外测试? 或者、我们必须自己进行此完成测试吗?


我们还使用 了 BQ51050B 无线充电芯片、该芯片还需要一些 EN 301 489测试。 是否还有关于 此方面认证的一些信息?


我想听取你的建议。
提前感谢。

Jeroen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC2640参考设计未分类为预认证模块。 CC2640参考设计通过了所有测试、但本身不是模块。

    为了重复使用模块的预认证、必须由模块供应商提供。

    此致、

      Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Richard。
    因此、我们必须执行所有测试。


    BLE-STACK 库的版本是否会影响这些 EMI 测试之一?
    我们当前未使用 SDKv.3.20的最新版本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于特定的功率级别、建议的功率设置可能会有所不同、但一般来说、相对于射频法规、差异应该非常小。  

    根据法规、法规测试中使用的堆栈版本应与生产中使用的版本相同。

    此致、

      Richard