Thread 中讨论的其他器件: CC2640、 BQ51050B、 BLE-STACK
我们将 CC2640R2F 用于蓝牙通信。
对于我们产品的 CE 认证,我们必须执行 EN 300 328 v2.20和 EN 301 489,如文档 “SWRA601A -如何验证您的低功耗 Bluetooth产品”中所述。
我们的测试实验室询问 EN 300 328是否使用了预先认证的模块? 否则、需要预制以下额外测试:
- -射频输出功率。
- -功率谱密度。
- -中等利用率。
- -自适应性
- 占用的通道带宽。
- - OOB 域中的发送器有害发射。
- -杂散域中的发送器有害发射。
- -接收器杂散发射。
- -接收器阻塞。
是否有任何信息表明 CC2640满足这些额外测试? 或者、我们必须自己进行此完成测试吗?
我们还使用 了 BQ51050B 无线充电芯片、该芯片还需要一些 EN 301 489测试。 是否还有关于 此方面认证的一些信息?
我想听取你的建议。
提前感谢。
Jeroen