This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F-Q1:CC2640R2F-Q1

Guru**** 2551930 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/829481/cc2640r2f-q1-cc2640r2f-q1

器件型号:CC2640R2F-Q1

大家好、团队、

感谢您对上一个问题的快速回答。

现在 我还有一个疑问。我无法正确获取信息。

您能详细解释一下吗

1)什么是单端射频 以及何时使用? 如何使用?

2)什么是单端射频 和 内部偏置以及何时使用 ? 如何使用?

3)什么是单端射频 和 外部偏置以及何时使用 ? 如何使用?

4)什么差分 射频 和 外部偏置以及何时使用 ? 如何使用?

5) 什么差分射频 和 内部 偏置以及何时使用 ? 如何使用?

提前感谢您   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mallamma、  

    请参阅 http://www.ti.com/lit/pdf/swra640中的第2章。  

    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Simon J 的快速响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一般而言,有人能 告诉我何时使用差动接口和何时使用单端接口吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与单端器 件相比、差分器可提供更高的输出功率和更好的灵敏度、但代价是无源器件的数量会增加、如 www.ti.com/.../swra640中的图2所示。  

    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Simon J 提供的快速且有用的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 CC2640R2FTRGZR-Q1 (我正在使用)中有更多查询,

    1) 我想 将微控制器(R5F10BB) UART 器件连接到 CC2640R2FTRGZR-Q1的 UART、是否有人告诉我 BLE (CC2640R2FTRGZR-Q1) 器件的哪个引脚可以用作 UART 引脚以及同一器件中有多少个 UART 引脚可用

    2) 在 CC2640R2F-Q1 (第 No=25页)中,它明确提到有2 个内部时钟和2个外部时钟。48MHz 和32.768kHz 内部时钟。我是否 需要从外部连接它?(因为应用图中提供了它)。 是否需要进行连接?  

    提前感谢您  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mallamma、

    这两个问题都在数据表和/或技术参考手册中得到了解答。

    此致、
    Fredrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="mallamma HR"]1) 我想 将微控制器(R5F10BB) UART 设备连接到 CC2640R2FTRGZR-Q1的 UART,有人能告诉我 BLE (CC2640R2FTRGZR-Q1) 设备的哪个引脚可以用作 UART 引脚,以及同一设备中有多少 UART 引脚可用[/引用]

    UART 可路由到任何引脚。

    [引用 USER="mallamma HR]2)在 CC2640R2F-Q1 (第 No=25页)中,它明确提到有2 个内部时钟和2个外部时钟.48MHz 和32.768kHz 内部时钟。我是否 需要从外部连接?(因为应用图中提供了)。 是否需要进行连接?  [/报价]

    需要48MHz XTAL。 32kHz 是可选的、但在某些 BLE 模式下是必需的。 请参阅 :http://www.ti.com/lit/an/swra499b/swra499b.pdf

    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fredrik、

    是的、我读取了数据表、可以将 所有数字外设引脚输出到任何 GPIO 引脚。 但  我仍然很清楚晶体振荡器,我是否需要将其外部连接,或者它在 BLE 芯片上内部实现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Simon,你解决了我所有的疑问,感谢你的耐心 我没有清除振荡器,我是否需要从外部连接它? 我是否需要晶体振荡器? 或者它是在 BLE 芯片上内部设计的? 如果我只使用 X24M_N 和 X24_P 引脚,是否足够?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    48MHz 是内部时钟,将在 BLE 芯片内部设计。 我是否需要将其外部连接(因为在应用图中、它在外部显示)? 我是否需要在设计中添加设备?请清除此疑问。

    提前感谢您  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="mallamma HR"]我是否需要从外部连接它(因为在应用图中它在外部显示)?

    是的、您需要外部晶体、无线电需要 XTAL 的精度才能正常工作。  

    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="mallamma HR"]但  我仍然清楚地看到晶体振荡器,我是否需要外部连接它或在 BLE 芯片上内部实现它?

    请参阅数据表中的第6.9节"时钟系统"。