大家好、团队、
感谢您对上一个问题的快速回答。
现在 我还有一个疑问。我无法正确获取信息。
您能详细解释一下吗
1)什么是单端射频 以及何时使用? 如何使用?
2)什么是单端射频 和 内部偏置以及何时使用 ? 如何使用?
3)什么是单端射频 和 外部偏置以及何时使用 ? 如何使用?
4)什么差分 射频 和 外部偏置以及何时使用 ? 如何使用?
5) 什么差分射频 和 内部 偏置以及何时使用 ? 如何使用?
提前感谢您
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队、
感谢您对上一个问题的快速回答。
现在 我还有一个疑问。我无法正确获取信息。
您能详细解释一下吗
1)什么是单端射频 以及何时使用? 如何使用?
2)什么是单端射频 和 内部偏置以及何时使用 ? 如何使用?
3)什么是单端射频 和 外部偏置以及何时使用 ? 如何使用?
4)什么差分 射频 和 外部偏置以及何时使用 ? 如何使用?
5) 什么差分射频 和 内部 偏置以及何时使用 ? 如何使用?
提前感谢您
您好、Mallamma、
请参阅 http://www.ti.com/lit/pdf/swra640中的第2章。
Simon
我在 CC2640R2FTRGZR-Q1 (我正在使用)中有更多查询,
1) 我想 将微控制器(R5F10BB) UART 器件连接到 CC2640R2FTRGZR-Q1的 UART、是否有人告诉我 BLE (CC2640R2FTRGZR-Q1) 器件的哪个引脚可以用作 UART 引脚以及同一器件中有多少个 UART 引脚可用
2) 在 CC2640R2F-Q1 (第 No=25页)中,它明确提到有2 个内部时钟和2个外部时钟。48MHz 和32.768kHz 内部时钟。我是否 需要从外部连接它?(因为应用图中提供了它)。 是否需要进行连接?
提前感谢您
[引用 user="mallamma HR"]1) 我想 将微控制器(R5F10BB) UART 设备连接到 CC2640R2FTRGZR-Q1的 UART,有人能告诉我 BLE (CC2640R2FTRGZR-Q1) 设备的哪个引脚可以用作 UART 引脚,以及同一设备中有多少 UART 引脚可用[/引用]
UART 可路由到任何引脚。
[引用 USER="mallamma HR]2)在 CC2640R2F-Q1 (第 No=25页)中,它明确提到有2 个内部时钟和2个外部时钟.48MHz 和32.768kHz 内部时钟。我是否 需要从外部连接?(因为应用图中提供了)。 是否需要进行连接? [/报价]
需要48MHz XTAL。 32kHz 是可选的、但在某些 BLE 模式下是必需的。 请参阅 :http://www.ti.com/lit/an/swra499b/swra499b.pdf
Simon