This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:CC2541闪存损坏

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/827808/cc2541-cc2541-flash-corruption

器件型号:CC2541

尊敬的 专家:

      当我们使用 示波器探头或 万用表探头或人手触摸32MHz 晶体2连接点时、如下所示。

(我们使用2种晶体。一种是2引脚。 另一个是4引脚)。

我的 CC2541器件立即停止工作。然后 CC2541器件在上电后很可能再次损坏。

除非对其进行 agian 重新编程、否则无法使用。 我们发现、如果我们使用4引脚晶体、闪存损坏问题会更小、但仍然存在此类问题。

您对硬件和软件是否有任何建议的预防措施?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    触摸其中一个 xtal 端子将导致 负载增加、xtal 停止摆动、因为不再需要进一步的振荡。 是当访问闪存(通常为写入)时钟停止、这通常会导致闪存损坏。  

    但这是个问题、因为用户不应访问 PCB 上的触摸节点。