Other Parts Discussed in Thread: CC2541
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2541 尊敬的 专家:
当我们使用 示波器探头或 万用表探头或人手触摸32MHz 晶体2连接点时、如下所示。
(我们使用2种晶体。一种是2引脚。 另一个是4引脚)。
我的 CC2541器件立即停止工作。然后 CC2541器件在上电后很可能再次损坏。
除非对其进行 agian 重新编程、否则无法使用。 我们发现、如果我们使用4引脚晶体、闪存损坏问题会更小、但仍然存在此类问题。
您对硬件和软件是否有任何建议的预防措施?