This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:CC2640R2F 中的无线电与 CC2640无线电是否不同?

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F, CC2640, CC2590, BLE-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/827728/cc2640r2f-is-the-radio-in-the-cc2640r2f-different-from-the-cc2640-radio

器件型号:CC2640R2F
Thread 中讨论的其他器件: CC2640CC2590BLE-STACK

您好!

  我有一个客户端、其生产中的器件使用 CC2640。 我们希望更改为 CC2640R2F。 两个芯片中的无线电是相同的、或者如果不是、我们需要改变什么? 当我们更改为 CC2640R2F 时、我们是否可以仅更换处理器并使射频信号链保持不变? 在这种情况下、CC2640会向 CC2590 PA/LNA 馈送电流、然后再通过平衡-非平衡变压器连接到芯片天线。

此外、对于 FCC 辐射发射、我们在进行此更改时是否需要进行任何重新测试?

谢谢、

Derek