Thread 中讨论的其他器件: CC2640、 CC2590、 BLE-STACK
您好!
我有一个客户端、其生产中的器件使用 CC2640。 我们希望更改为 CC2640R2F。 两个芯片中的无线电是相同的、或者如果不是、我们需要改变什么? 当我们更改为 CC2640R2F 时、我们是否可以仅更换处理器并使射频信号链保持不变? 在这种情况下、CC2640会向 CC2590 PA/LNA 馈送电流、然后再通过平衡-非平衡变压器连接到芯片天线。
此外、对于 FCC 辐射发射、我们在进行此更改时是否需要进行任何重新测试?
谢谢、
Derek