This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650MODA:无线电测试报告 EN 300 328

Guru**** 2535780 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/848682/cc2650moda-radio-test-report-en-300-328

器件型号:CC2650MODA

您好!

请提供 CC2650MODA EN 300 328模块的无线电测试报告吗?

非常感谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    可以在以下网站找到 EU 符合性声明: www.ti.com/.../technicaldocuments

    这将足以满足欧盟的监管合规性。

    此致、
    Fredrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fredrik、

    感谢您的回复。 我正在寻找测试报告本身。 TI 以前已向我发送 EN55022的测试报告、但 EN 300 328的测试报告缺失。  请提供此信息吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    认证实际上并不需要这种方法。 您能否详细说明您为什么需要该报告?

    此致、
    Fredrik、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fredrik、

    我们在2个器件上使用 CC2650MODA。 它们都是医疗产品。 我们目前正在对其中一个采用医疗标准的器件进行 EMC 测试。 测试报告将发送到测试机构、以便他们进行差距分析、以查看在该模块上执行了哪些测试和测试的范围(频率/调制等)。 这样、其他测试可以通过 CE 标记器件为医疗产品来完成。

    我觉得这些报告应该公开,对吗? 我们还在另一个器件上使用 CC3220MODASF、其测试报告位于 TI 网站上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    您是否已收到报告?

    谢谢、

    Riz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    我已向您发送连接请求、请接受、以便我可以与您共享测试报告。

    谢谢、

    Alexis