您好!
请提供 CC2650MODA EN 300 328模块的无线电测试报告吗?
非常感谢。
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
请提供 CC2650MODA EN 300 328模块的无线电测试报告吗?
非常感谢。
此致、
尊敬的 Vincent:
可以在以下网站找到 EU 符合性声明: www.ti.com/.../technicaldocuments
这将足以满足欧盟的监管合规性。
此致、
Fredrik
您好 Fredrik、
我们在2个器件上使用 CC2650MODA。 它们都是医疗产品。 我们目前正在对其中一个采用医疗标准的器件进行 EMC 测试。 测试报告将发送到测试机构、以便他们进行差距分析、以查看在该模块上执行了哪些测试和测试的范围(频率/调制等)。 这样、其他测试可以通过 CE 标记器件为医疗产品来完成。
我觉得这些报告应该公开,对吗? 我们还在另一个器件上使用 CC3220MODASF、其测试报告位于 TI 网站上。