This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:同时支持蓝牙主设备(A2DP)/从设备(HID)

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564, CC2564CMSP432BTBLESW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/849144/cc2564-bluetooth-master-a2dp-slave-hid-at-same-time

器件型号:CC2564
主题中讨论的其他器件: BT-MSPAUDSINK

CC2564是否可以作为电话的蓝牙从设备(使用 A2DP 进行音频流式传输)和另一个 CC2564的蓝牙 HID 主设备(不是 BLE)、以便外部从设备 CC2564可以发送音量控制。

基本上、我们要做的是从手机接收流式音频、并允许另一个蓝牙设备使用 HID 以尽可能调整音量/流式音频。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="Duane Smith"]我们通常要做的是从电话接收流式音频,并允许另一个蓝牙设备使用 HID 以尽量调整音量/流式音频。

    是的、这是可能的。 我看不到此用例有任何问题。  

    此致、

    Vihang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Vihang、

    我们需要一个开发套件

    BT-MSPAUDSINK

    最适合此应用的解决方案?

    此外、我们还想使用模块并将其放置在我们的基板上、您能否提供 TI 器件型号?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Duane:

    BT-MSPAUDSINK 参考设计已使用数年。 我建议查看 CC2564CMSP432BTBLESW SDK 以及此 SDK 中示例应用支持的硬件、以进行评估。

    http://www.ti.com/lit/ug/swru497a/swru497a.pdf

    此致、

    Vihang