请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2564 主题中讨论的其他器件: BT-MSPAUDSINK、
CC2564是否可以作为电话的蓝牙从设备(使用 A2DP 进行音频流式传输)和另一个 CC2564的蓝牙 HID 主设备(不是 BLE)、以便外部从设备 CC2564可以发送音量控制。
基本上、我们要做的是从手机接收流式音频、并允许另一个蓝牙设备使用 HID 以尽可能调整音量/流式音频。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
CC2564是否可以作为电话的蓝牙从设备(使用 A2DP 进行音频流式传输)和另一个 CC2564的蓝牙 HID 主设备(不是 BLE)、以便外部从设备 CC2564可以发送音量控制。
基本上、我们要做的是从手机接收流式音频、并允许另一个蓝牙设备使用 HID 以尽可能调整音量/流式音频。
尊敬的 Duane:
BT-MSPAUDSINK 参考设计已使用数年。 我建议查看 CC2564CMSP432BTBLESW SDK 以及此 SDK 中示例应用支持的硬件、以进行评估。
http://www.ti.com/lit/ug/swru497a/swru497a.pdf
此致、
Vihang