This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODN:如何使蓝牙设备可发现

Guru**** 1159860 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODN, CC2564
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/847345/cc2564modn-how-to-make-bluetooth-device-discoverable

器件型号:CC2564MODN
主题中讨论的其他器件: CC2564

您好!

我在定制板中使用 CC2564MODN 蓝牙芯片以及 linkit7688处理器。 使用的通信接口是 UART。 UART 通信是通过使用 MRAA 库实现的。

我可以发送一些命令、例如   

  • 复位蓝牙(TX:0x01、0x03、0x0C、0x00      RX:4、E、4、1、3、 C、0)
  • BD 地址命令:(TX: 0x01、0x09、0x10、0x00   RX:4、E、  A、1、9、10、0、 11、6C、70、D5、22、 91、B0)
  • INIT 作为外设(TX:0x01、0x00、0xFE、0x26、0x04、 0x05、0x00、0x00、0x00、0x00、 0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、 0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、 0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、 0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、 0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、 0x00、0x00、0x00、0x01、0x00、 0x00、0x00               RX:4、E、4、1、0、 FE、2)

当我通过手机扫描设备时、如何使其可发现?

我们是否需要先加载 BTS 文件?

如果是、将使用哪个脚本、CC2564xC 或 CC2564xB 作为该 CC2564MODN 芯片?

加载文件意味着只需通过 UART 将内容写入芯片?

启用蓝牙的命令序列是什么?

请帮助。

此致、

Ameesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ameesh:

    CC2564MODN 使用 CC2564B、因此您应该使用该 BTS 文件。 每次复位后、需要将 BTS 文件下载到 CC2564B 上。

    要使器件可发现、您需要调用一些蓝牙堆栈函数来实现这一点。 您是否正在使用 Bluetopia 堆栈? 如果是、我建议下载适用于 MSP432的 CC2654 SDK: http://www.ti.com/tool/CC256XMS432BTBLESW

    该 SDK 具有许多应用、可演示各种蓝牙配置文件和应用。 这些示例的指南可在以下位置找到:www.ti.com/lit/swru453

    如果您查看使用所需配置文件的示例、您将看到应用程序如何将硬件、蓝牙堆栈插入、然后设置器件的可连接/可发现状态。 请查看这些代码示例、了解启用蓝牙的命令序列。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我应该直接传输.bts 文件吗? 或需要将其转换为.h 文件?

    我们如何转换此文件?  

    提前感谢。

    此致、

    Ameesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ameesh:

    您需要将 BTS 文件转换为.h 头文件中的 C 数组、以便可以在代码中将二进制数据下载到 CC2564上。 有关更多详细信息、请参阅此 wiki 页面中的说明:

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/CC256x_Downloads

    此致、

    Michael